结果:找到"allegro cadence,layout,兼职",相关内容123条
- PCBlayout设计
- 您好首先很高兴能认识你,希望我们今后能合作!我们目前在四川省成都市青羊区,从2014年至今,成立四川沃珑电子科技有限公司已有3年多时间了,我们目前有8个资深LAYOUT工程师,都是从大公司出来的。其中有5个就从上海广达、英业达出来的。至目前工作经验已超过10年。最低工作经验都在3年以上。我们承接PCB设计的产品范围有:计算机主板、IPC、服务器、手机主板(高通、MTK、RDA、PX2、展讯)、通信、工控、FPGA\DSP、网络视频、电子医疗、汽车电子、航天航海、穿带设备、功率电源等。基本不限产品种类。具有EMC/ESD,SI/PI等丰富设计经验,HDI\背钻等有丰富经验。我们使用软件有:Ca...
- 所属专栏: Layout布线 标签: allegro,pads 发帖人:PCBlayout 发帖时间:2022-04-07 12:30:00
- 寻PCBlayout兼职工程师
- 寻1~2个长期合作伙伴,兼职layout工程师,要求熟练使用cadenceallegro,有丰富的项目经验。主要单板是单片机系统。有意者请加qq:54480424。验证说明:layout兼职。
- 所属专栏: Layout布线 标签: allegro cadence,layout,兼职 发帖人:飞扬尘世间 发帖时间:2021-05-06 16:09:00
- 评审到的职称工程师的可以用来兼职
- 评审到的职称工程师能够用来兼职,想要兼职的朋友,可以联系我了解一下13620432773(微同)陈工
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 职称 兼职 发帖人:陈工315 发帖时间:2021-01-06 09:13:00
- 社区自建一个Cadence元件库及封装库?
- 最近在研究CadenceOrCAD的CIS数据库功能,如https://wenku.baidu.com/view/d9ff7c2e77c66137ee06eff9aef8941ea76e4b7c.html介绍的。只不过我是用SQLite3而不是Access做的数据库。我先是在GitHub上找到了一个立创商城的爬虫https://github.com/keinYe/pycrawler发现工作起来没毛病。但我发现这个数据库要好使必须要给每个物料添加封装/footprint,这个步骤我没想到比一个一个画出来然后一个一个把名字填进数据库更好的方法。我想问下大家有没有好方法?有没有比较方便从现存的库里...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: Cadence 发帖人:霍西尼Lan 发帖时间:2020-02-21 19:36:00
- PCB设计兼职人员一枚在线接单
- 本人拥有三年PCB设计经验,曾参加过各类电子相关的比赛、从事PCB设计这一块,最近临近大三毕业,快要实习了,想在网上接几个工程,有意向的可以加QQ:717114372详谈,,因为是个实习生,所以所求可能会非常低,但设计工艺是很到位的,毕竟参加过这么多的比赛。
- 所属专栏: 人才需求 标签: PCB设计兼职,设计单双面板 发帖人:弹指间的瞬息一刻 发帖时间:2019-10-04 00:20:00
- 项目外包
- 各位高工好!我司有项目外包,有闲暇的高工朋友可以留下联系方式QQ,微信都可以。职场老手,多年独立电子产品设计经验,熟悉MCU开发,有成本控制意识。谢谢!!!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 产品设计,项目开发,兼职 发帖人:一叶孤舟 发帖时间:2019-06-26 11:14:00
- 诚聘硬件、固件兼职
- 了解以下需求,诚聘硬件、固件兼职,广州地区优先考虑!依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 兼职 硬件 固件 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:27:00
- 【吐槽】【寻求解决办法】Allegro输出Gerber一般会漏槽
- 本主题是想吐槽一下,但更想寻求一个解决办法。Allegro一般会输出一个钻孔文件,这个文件包含了所有的钻孔。但我们遇到的所有钻孔文件好像都不会有槽孔的现像,都是把槽孔画在分孔图层中让人工自已去挑。今天遇到的资料案例是CadenceAllegro16.6-P004输出的Gerber文件。下图是分孔图,算上槽孔应该有8把刀具实际的钻孔文件中只有6把刀如下:;LEADER:12;HEADER:;CODE:ASCII;FILE:faceBoard-1-2.drlfor...layersTOPandBOTTOM;Holesize1.=16.000000Tolerance=+0.000000/-0.00...
- 所属专栏: PCB打样 标签: Allegro 发帖人:GUO 发帖时间:2019-01-14 17:32:00
- 兼职画板LayoutISP摄像头IPC模拟摄像头视频PCB镜头PCB兼职layout摇头机
- PCB设计画板代画LayoutPCB布线本人目前在一家方案公司,主要做IPC,卡片机,视频会议机,索尼变焦镜头开发,网络摄像头,ISP+sensor板摄像头硬件方案开发,接触的方案有海思,富瀚微,建荣等,精通pads,allegro,protel等软件。因业余时间充裕,兼职这方面的方案开发,PCBlayout,如有这方面的需求请联系,谢谢!交易流程:可根据客户提供的原理图及要求进行PCB设计,也可根据客户提供的PCB文件进行修改。 具体价格根据板子大小和复杂程度调整。软件:PADS,Protel99,allegro,AD可转具体请展示的部分如下示例(所示案例都验证OK,并且批量出货。):示...
- 所属专栏: Layout布线 标签: 摇头机layout 海思layout 富翰ISP 模拟sensor PCB设计 摄像头layout 兼职画板 IPC 发帖人:快乐赶路人 发帖时间:2018-12-04 11:27:00
- 谁有cadence的下载包?
- 求求求破解版的刚下了一个3g的用不了心都碎了有没有大神可以发一个给我的谢谢啦
- 所属专栏: 赛事咨询 标签: cadence 发帖人:西西不是东东 发帖时间:2017-08-22 15:47:00
返回